结果:找到"光通信 5G 电信 工业波分",相关内容1000条
  • 招聘通信类专业工程师
  • 诚聘通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、光通信技术、物联网工程技术等电气相关专业工程职称证,中高级不限,地区不限,最好能网查。联系陈工13620432773(微同)
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 程师 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-30 16:05:00
  • WDM-PON技术—5G前传的重要补充方案
  • 使用无源波分复用技术(WDM-PON)是扩大光纤传输容量、提高速率的主要途径。据相关单位数据显示,随着5G时代的来临,2018年全球光器件市场规模将达到100亿美元,2020年有望达到123亿美元,其中,波分设备市场规模约800到850亿,预计未来三年内的增速维持在30%到50%之间,整体产业前景十分广阔。2017年以来,国际上的运营商把WDM-PON技术作为5G前传的重点方案进行研究,那么WDM-PON是什么技术呢?应用于什么样的场景呢?5G前传的建设难点WDM-PON技术用于5G的前传领域,5G前传受限于光纤资源不足、基站数量庞大、成本敏感度高等因素,一直是令运营商们颇为为难的话题。由于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-07 17:22:00
  • 未来电信市场给工业波分模块带来的机遇
  • 当前各预测机构都认为经过2018年的中美贸易战之后,电信行业会迎来触底反弹的机会。尤其是到了今年,国内5G部署开始拉开序幕的情况下,诸如5G前传的应用场景将拉动10G/25G波分复用光模块的需求增长,再加上DWDM系统的维护升级以及过去一年中WSS、EDFA、泵浦激光器、无源器件等不错的销售表现,电信市场在今后的几年将迎来有利于各器件商发展的行业机会。电信运营商资本开支进入增长周期经历三年缩资周期的电信资本开支有望在2019年触底反弹,进入增长周期。分析师预测,全球十大Telco资本开支今明两年增幅为3.23%和5.68%。5G前期部署和DWDM网络将是投资重点。?全球光传输设备市场?全球光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-25 15:22:00
  • 工业级波分复用模块在5G部署中的应用
  • 5G是当下最为热门的话题,从去年开始,全球运营商就已经在自己的网络上测试5G技术;截至2018年11月,全球182家运营商已在78个国家进行了5G试运营和投资。随着5G技术的发展,更高速率的光模块将在更高密度的蜂窝基站上部署,而这给工业级波分产品带来了新的发展机会。由于工业波分模块在5G市场的重要地位,易飞扬(Gigalight)开始着手对高速率工业级波分模块的研制,并取得了一些成果。10G/25G光学器件在5G市场的预测在过去的3G/4GLTE部署中,2.5G/10G光模块占据了主流;而随着5G商业服务和应用的快节奏,尤其是无线前传市场的空前激增,25G光模块的需求也在不断增加。下图是来自...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-28 17:30:00
  • 硅光技术在相干模块中的应用前瞻
  • 1965年英特尔创始人之一戈登.摩尔发表了一个著名的论断:当价格保持不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目大约每隔18~24个月增长一倍,性能也将提升一倍,这便是举世闻名的摩尔定律。?图片来源自网络然而到了50年后的现在,该路线走到了终点。摩尔定律在更高的数据传输要求前已不再适用,随着晶体管体积越来越小,电布线的解决方案有其自身极限——提高传输速度时,耗电量会急剧增加,传输距离变得非常短,同时也会遇到信号延迟变大、传输带宽小、信号间串扰大的问题。铜电路达到了物理瓶颈,止步于50Gb/s的传输极限。随着速率的提升尤其是400G时代的到来,板上集成面临的挑战加剧,信号完整性和功耗等问题常常让工程...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 硅 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-26 17:48:00
  • 从“工业互联网”到5G光模块市场和技术
  • 从“工业互联网”到5G在刚刚过去的两会期间,一个被广泛关注的概念——“工业互联网”于今年首次被写入政府工作报告。“工业互联网”由GE公司最先提出,其核心思想为实现互联网与机器设备的结合,利用对机器运转产生的大数据分析,提升机器的运转效率。诸如西门子、海尔、格力等传统制造业龙头,利用现代通信技术,逐渐形成“制造业+互联网”的经营模式;而谷歌、微软等互联网企业,现在也开始沿着“互联网+制造业”的方向,进军消费电子产品、无人驾驶等行业。上述两种路径分别形成了未来工业互联网的雏形,而这和阿里巴巴总裁马云提出的“新制造”概念不谋而合:制造业不会消失,只有落后的制造业会消失。在当前更重视制造业的政策环境...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 互联网 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-22 15:55:00
  • 看《流浪地球》,一分钟科普工业级与商业级光模块
  • 要是问2019年春节档的影片中,哪部影片最火,那非号称开启中国科幻元年的《流浪地球》莫属了。在这部电影中,冰天雪地的环境给人们留下了深刻的视觉印象。今天借大家观影的热情来解释一下面对高寒环境下工业级与商业级光模块会受到什么影响。什么是工业级/商业级光模块?首先,我们先来了解一下什么是工业级光模块,什么是商业级光模块。工业级光模块是应用在相对较恶劣的环境中,工作温差很大,其最基本的工作条件是,必需满足零下40度和零上85度的温度要求。工业级光模块在电气组件、外壳等方面都必须采用场景硬化部件设计,以保证模块的使用寿命。商业级光模块是市场上最常见的,一般是针对数据中心和室内互连场景,应用最广泛的产...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-12 17:19:00
  • 5G建设将面临的现实困难
  • 近年来,围绕5G的认知水平和某些炒作在快速增长,现在看来达到了一个高峰——几乎每个人都知道5G即将到来。一些手机制造商承诺今年将推出5G设备,中国政府也在进行大规模的基础设施建设。很多事情都正在发生,分析师和技术爱好者谈论了很多关于5G的事情。的确,该技术将大大改变社会的运行效率,从医疗保健到自动驾驶,前所未有的数据传输速度将实现其他网络标准无法实现的目标。什么是5G?5G技术是第五代移动通信系统,是继4G网络之后的新产品,而后者又是为了取代3G而建立的。技术随时间更迭,每个后续一代网络系统所带来的最重要改进是数据通信的速度。3G允许2Mbps的带宽,4G可以达到200Mbps,而5G承诺可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-07 15:08:00
  • 2018年光通信行业光模块出口态势之谜
  • 2018年的8月汇率是否在一直波动着你的心弦?出口的低价产品终于松了一口气,还好没有亏掉短裤啦!一路飘红的汇率无疑不成为沙漠里的一片绿洲,让奋战在外贸行业的千军万马,燃起了又一轮焰火!不过国际市场的中美贸易战不断升级,特朗普的出尔反尔的把戏,不得不让人唏嘘不已!商战中不一定有胜负,但是一定会有两败俱伤,国与国之间的贸易摩擦,让处于水深火热之间的光通信制造商情何以堪?何去何从让我们一起回首2018上半年的发展态势,下面我们将会以图文并茂的方式给大家展现出来!2018上半年光模块出口金额(美元)对于通信行业的标准化产品,必定会在圣诞和新年假期家族相聚,朋友欢哥的时刻遭遇滑铁卢,没有不尽人意的数值...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-17 11:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: